我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器本体自带的面板只能在REF和NOM间切换是怎么回事?

问题描述:
ATV320本体自带面板一般可以实现调整参数、监控数据、给定频率等功能,但有时候客户发现进入不了参数编辑菜单,只能在监视和给定这两个菜单间来回切换。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320本体自带面板只能在REFNOM间切换,是因为设置Cod参数即设置了密码,需进入MON-菜单再进入COd-菜单,查看Cod参数是否是ON,若是需要解锁输入正确密码再按下ENT键后将其改为OFF再确认即解除锁定。