我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器为何没有到加速时间就切换旁路接触器了?

问题描述:
ATS48软起动器为何没有到加速时间就切换旁路接触器了?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器投切旁路接触器的条件是:

1.电机电流回落到1.2~1.3倍额定电流;

2.输出电压达到全压。

ATS48没有到加速时间就切换旁路了,往往是软起动器所带负载极轻导致。原因有两个:

1、ATS48出厂设置为转矩控制模式,加速时间ACC为转矩增加到额定转矩的时间,而非电压增加到额定电压的时间;

2、ATS48软起会在初始启动力矩(tq0)基础上输出力矩,而初始启动力矩默认为20%,所以会比设定的ACC时间短些。

如果需要ATS48按照加速时间来切换旁路,可以将drC菜单中的CLP参数设置为OFF即可(出厂设置为ON)。