我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器的控制接线图中两线控制,三线控制,PLC控制的区别是什么?如何接线?

问题描述:
ATS48软起动器的控制接线图中2线控制,3线控制,PLC控制的区别是什么?如何接线?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器的控制接线图中两线控制,三线控制,PLC控制方式分别如下:

两线控制为电平控制方式,即在电机运行时:RUN和STOP端与+24V保持接通。当RUN和STOP与+24V端断开电机停止运行;

三线控制为脉冲控制方式,即电机运行时:STOP端必须与+24v保持接通,RUN端只要给一个脉冲信号即可。停机时:断开STOP与+24V的连接即可;

PLC控制指的是通过PLC进行通讯控制,即通过PLC发命令对软起动器进行控制,并不是通过PLC控制软起动器端子。当采用此方式时,STOP端与+24v保持接通。

接线方式如下: