我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22软起动器报OLF代码,为什么电机不停?

问题描述:
ATS22软起动器报OLF代码,为什么电机不停?

所属产品线:
ATS22软起动器

原因:
报OLF代码的时候,软启动器并不一定处于故障状态,而电机是否停机由电机热状态决定,可以根据故障指示灯来判断是否会停机。

解决方法:

ATS22显示OLF代码时软起并不一定是在故障状态,以下两种情况下会显示OLF:

• 如果电机热状态超过110%,将激活过载报警;

• 如果电机热状态超过125%,热故障OLF 将使电机停机。

我们可以通过软起上的故障指示灯Trip状态来判断软起的状态,如果Trip灯闪烁表示警告,不会停机;如果Trip常亮表示故障,会停机。