我们今天能为您提供什么帮助?

GV4结尾的B/N/S有什么区别?

问题描述:
GV4结尾为B/N/S的区别

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

分断能力不一样,B/N/S代表不同的分断能力,详情如下:

字母

380/415V

500V

690V


Icu

Ics(%Icu)

Icu

Ics(%Icu)

Icu

Ics(%Icu)

B

25KA

100

10

100

N

50KA

100

25

100

8

25

S

100KA

100

30

100

10

25