我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48和ATS22软起动器使用PTC传感器保护电机时故障和保护脱扣的阻值是多少?

问题描述:
ATS48和ATS22软起动器使用PTC传感器保护电机时故障和保护脱扣的阻值是多少?

所属产品线:
ATS48软起动器; ATS22软起动器

解决方法:

ATS48和ATS22软起动器使用PTC传感器保护电机时,推荐使用3x250Ω PTC热电阻串联连接(总阻值为750Ω 25℃时)。

软启动器保护动作如下:

过热或开路保护

脱扣阻值R> 2900Ω+/-200Ω

复位阻值R<1575Ω

短路保护

保护阻值R< 17Ω

恢复阻值R> 25Ω