ATS22报SSCR,是什么原因?
问题描述:
ATS22报SSCR,是什么原因会触发SSCR故障?所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
SSCR表示晶闸管短路或连接错误。有以下几种原因:
1)当ATS22接收运行命令时,ATS22希望检测到电流流向电机。如果没有,它将触发SSCR故障。
请检查电机的连接情况,检查电机绕组是否烧断或短路,检查电机接线是否正确。
2)当通过ATS22的电流太大,也会触发SSCR。软启动器晶体管短路或内部旁路接触器触点粘连都将导致SSCR跳闸。
检查每极的电阻,L1-T1, L2-T2, L3-T3。可接受的值,最小应该有50KΩ。
3)客户自己又外接了一个旁路接触器,将外接的旁路接触器拆掉即可。
是否有帮助?