我们今天能为您提供什么帮助?

GV3P**/GV3L**断路器与GV3P**1/GV3L**1断路器有什么区别?

问题描述:
GV3P40和GV3P401两者有什么区别

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P40~73和GV3L25~73上面和下面的接线端子都是EverLink BTR端子,但GV3P401~GV3P731和GV3L251~731只有上面是EverLink BTR端子,下面是铜排,可以直接与LC1D40ALC1D50ALC1D65A插接使用。如下图所示:

GV3P73                                                           GV3P731