ATS22和ATS48在只上控制电源时,故障继电器会如何动作?
问题描述:
ATS22和ATS48故障继电器动作逻辑所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器解决方法:
ATS22,ATS48软起动器在只上控制电源的情况下,故障继电器动作如下:
1,对于ATS22,R1、R2都可以设置为故障继电器,但出厂默认R2是故障继电器。
ATS22只上控制电源,软启动器自检后无故障,故障继电器R2就会动作(即R2A与R2C闭合,R2B与R2C断开);
2,对于ATS48,只有R1继电器可以设置为故障,但R1可以设置为故障和隔离两种情况。
若继电器R1设置为故障,ATS48只上控制电源,软启动器自检后无故障,则会动作(即R1A与R1C闭合);
若继电器R1设置为隔离,ATS48只上控制电源,R1不会动作(即R1A与R1C保持断开)。当给软启动器启动信号后,软启开始自检,自检后无故障R1才会动作(即R1A与R1C闭合)。
是否有帮助?