我们今天能为您提供什么帮助?

使用软起动器电机预热功能时需要注意些什么?

问题描述:
了解软起动器的电机预热功能使用

所属产品线:
软起动器

解决方法:

归纳了一下,需要注意以下几点:

1、ATS48软起动器有电机预热功能,ATS22没有;

2、相关参数有:预热水平IPr、预热前延时tpr要设置;

3、当使用级联功能、接线方式为三角形内环时,预热功能不能用,且注意在电机预热时,电机的热保护功能失效;

4、谨慎使用此功能,设置不当会导致设备损坏;