我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过通讯去读取ATV340 PTI 输入的频率值?
问题描述:
ATV340 脉冲输入的通讯地址

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

对于型号为ATV340D30N4E-ATV340D75N4E的变频器有两个脉冲输入,PFR7对应DI7逻辑地址13368PFR8对DI8逻辑地址13388;对于型号为ATV340U07N4(E)- ATV340D22N4(E)的变频器有一个PTI输入PTIR=逻辑地址17024,单位都是0.01Hz