我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器自带的DC24V电源可以用于控制外部继电器线圈吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器自带的DC24V电源可以用于控制外部继电器线圈吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器自带24V不推荐给外部供电,大概原因如下:

1、带载能力有限。

2、外部电路容易损坏变频器

3、因外部回路问题引起变频器异常的非预期的状态等。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。