ATV630、ATV930变频器三线控制怎么接线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器三线控制怎么接线?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
三线端子控制时,DI1是默认的停止信号,通常接弹簧复位按钮的常闭点;DI2是正转信号,通常接弹簧复位按钮的常开点。反转分配出厂默认未设置,例如把反转分配设成DI3,通常接弹簧复位按钮的常开点。
三线端子控制逻辑如下:
当按一下DI2按钮后松开,即检测到DI2上升沿变频器会进入正转状态;当按下DI1按钮后松开,即检测到DI1下降沿变频器会停车。当按一下DI3按钮后松开,即检测到DI3上升沿变频器会进入反转状态;当按下DI1按钮后松开,即检测到DI1下降沿变频器会停车。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?