ATV630、ATV930两线端子控制,进线接触器辅助触点给运行信号,变频器有时显示NST怎么处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0两线端子控制,进线接触器辅助触点给运行信号,变频器有时显示NST怎么处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
两线端子控制时,DI1是默认的正转信号,是上升沿起动、下降沿停车。反转分配出厂默认未设置,例如把反转分配设成DI2。
方法一:当变频器初始上电没有完成自检此时DI1信号已经置1状态,那变频器自检完成就会显示NST。需把参数“两线式”改成“电平”,当变频器自检完成检测到DI1是1状态直接会进入RUN状态。
需注意当两线式改为电平,当DI1信号一直置1状态,在变频器上电后,变频器就会直接进入运行状态,电机可能在上电后就直接运转,这可能导致安全问题,特别是断电后再来电,变频器会直接起动拖动电机运行。
方法二:可以把进电接触器辅助触点加延时,当变频器自检完成显示RDY后,接触器辅助触点接通DI1,变频器检测到DI1上升沿会进入RUN状态。
如果上述方法不能解决问题,确认是否分配了自由停车功能。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?