我们今天能为您提供什么帮助?

如何用SoMove软件查看ATV930,ATV630修改过的参数?

问题描述:
如何用SoMove软件查看ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0,ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0修改过的参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

进入参数列表,通过Modified可以查看与出厂设置不同和修改过的参数即可,可以看到被修改的参数,都有一个小扳手的图标。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。