我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器参数“停车方式”中的自由停车、快速停车、直流注入停车的区别是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器参数“停车方式”中的自由停车、快速停车、直流注入停车的区别是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器具备斜坡停车、自由停车、快速停车、直流注入四种停车方式,区别如下:

1、自由停车:变频器锁定脉冲,电机和负载自由滑行停车;

设定方式:可直接在菜单中设定;或设某逻辑输入端子为使能端,即自由停车端,低电平有效,低电平时变频器封锁输出,高电平允许启动。

2、斜坡停车/快速停车:按照变频器的斜坡停车/快速停车时间停车;

斜坡停车时间对应【减速时间】,快速停车时间对应为【减速时间】与【斜坡除数】的比值,【减速时间】和【斜坡除数】都可调整;

设定方式:可直接在菜单中设定;或设某逻辑输入端子为使能端,即快速停车端,低电平有效,低电平时变频器封锁输出,高电平允许启动。

3、直流注入:停车时在设定的时间内【直流注入时间1】向电机注入一定的反向直流电【直流注入电流 1】,直流注入的电流大小和时间可以调整;但是直流注入结束后电机是按照设备惯性自由滑行停车,停车时间不可调整。

设定方式:可直接在菜单中设定;或设定某逻辑端子强迫直流注入,高电平直流注入,低电平允许起动;

注意:电机停转后不宜长时间注入大的直流电流,防止绕组散热困难;如果直流注入时间过长,会导致电机烧毁;主要用于停车定位,或消除残余转速及电机可靠停车。

直流注入与自动直流注入无关,区别详见FAQ:施耐德变频器的自动直流注入和直流注入停车有什么区别?

ATV930变频器出厂默认自动直流注入是关闭状态。ATV630变频器出厂默认自动直流注入是激活状态。

以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。