ATV930变频器逻辑输入有触发电压后,其状态是如何变化的?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器逻辑输入有触发电压后,其状态是如何变化的?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
8 个 24 Vdc 可编程逻辑输入状态如下:
DI1~DI8正逻辑(源型):如果为 <= 5 Vdc 或者逻辑输入未接线,则状态为 0,如果为>= 11 Vdc,则状态为 1
DI1~DI8负逻辑(漏型):如果为>= 16 Vdc 或逻辑输入未接线,则为状态 0,如果为<= 10 Vdc,则为状态 1
DI7/DI8作为可编程脉冲输入时:如果小于 0.6 Vdc,则为状态 0,如果大于 2.5 Vdc,则为状态 1
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。