我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器通电但不能起动,提示PrA故障(变频器被锁定),是什么原因?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通电但不能起动,提示PrA故障(变频器被锁定),是什么原因?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

1是因为没有把变频器的24V电源端和PWR断电安全输入功能端子短接。PWR可以直接切断驱动器输出。
2是逻辑输入开关SW1置于了“Sink Ext”位置,此拨码位置为外部供电负逻辑输入,接通相应的24v外部电源即可,如果电路设计非外部电源负逻辑输入,按电路设计调节SW1拨码。