我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何在Ethernet I/O扫描器中添加不在列表中的变量?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何在Ethernet I/O扫描器中添加不在列表中的变量?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

SOMOVEATV630、ATV930I/O扫描器中显示的清单不够完整,一些参数是没法搜索到的,但是可以通过搜索逻辑地址的方式搜索到。

以ATV900为例,直接在搜索框输入LTR,搜索不到结果。

将搜索方式改为“Logical Address”同时勾选“Internal Addresses”,然后在搜索框输入转矩给定值LTR的逻辑地址8505,点击搜索键就可以搜到LTR了。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。