我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320共直流母线应用,要忽略接地故障报警如何进行设置?

问题描述:
共直流母线的应用

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320共直流母线应用,要忽略接地故障报警按以下步骤进行设置:

1.将[访问等级]设置为[专家权限],设置过程为:

COnF——FULL——LAC——EPr

2.将[直流母线连接]设置为[变频器由直流母线和线路同时供电]或者[变频器仅由直流母线供电],设置过程为:

COnF——FULL——Fun——dCC- ——dCCN——NAin或buS

3.将[直接接地短路故障检测行为]设置为[忽略检测到的故障],设置过程为:

COnF——FULL——Fun——dCC- ——dCCN——SCL3——no

请注意:只有5.5kW -15kW这个范围变频器才可以修改SCL3这个参数