我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器接地螺钉的规格是什么?

问题描述:
ATV600,ATV900变频器接地螺钉规格。

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器接地螺钉的规格如下:

Size 1 (M3的0.75KW~4KW,N4的0.75KW~5.5KW):   3 * M5*10

Size 2 (M3的5.5KW,             N4的7.5KW~11KW)   :   3 * M5*16

Size 3 (M3的7.5KW~11KW,N4的15KW~22KW)    :   3 * M5*16

Size 4 (M3的15KW~22KW, N4的30KW~45KW)    :   1 * M6*12

Size 5 (M3的30KW~45KW, N4的55KW~90KW)    :   1 * M8*15