ATV930C22N4C变频器能否选配制动单元?
问题描述:
样本上ATV930的制动单元只有配ATV930C11N4C...C16N4C和ATV930C25N4C...ATV930C31N4C的,唯独跳过了ATV930C22N4C所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930C22N4C无制动单元选件。
ATV930 380-480V电压等级,220KW的型号有两个,分别是ATV930C22N4和ATV930C22N4C。其中ATV930C22N4标配制动单元,ATV930C22N4C无制动单元。
如果需要使用制动单元,需要选择ATV930C22N4来使用。
是否有帮助?