我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630,ATV930变频器可以使用VW3A1113这个面板吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器可以使用VW3A1113这个面板吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

VW3A1113插到ATV630、ATV930变频器上可以显示并正常使用。

ATV630、ATV930变频器的面板型号是VW3A1111,且VW3A1113在保存变频器参数时无法给文件夹命名,所以不建议使用。

VW3A1113是配ATV610、ATV340系列变频器使用的面板。