问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输出对负载阻抗有什么要求?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
AQ1/AQ2配置为电压模拟输出 0...10 Vdc 时,最小负载阻抗 470 Ω
AQ1/AQ2配置为电流模拟输出 X-Y mA,X 与 Y 可经过编程设定,取值范围为 0至 20mA,最大负载阻抗:500 Ω
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
AQ1/AQ2配置为电压模拟输出 0...10 Vdc 时,最小负载阻抗 470 Ω
AQ1/AQ2配置为电流模拟输出 X-Y mA,X 与 Y 可经过编程设定,取值范围为 0至 20mA,最大负载阻抗:500 Ω
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?