ATV930在有制动器反馈的情况下如何设置制动逻辑控制功能?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0在有制动器反馈的情况下如何设置制动逻辑控制功能?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
1. 在制动逻辑控制功能菜单中,找到制动器序列类型(BCI)菜单,进入设置一个反馈的端子
2. 设置BRH b2为1,启动制动反馈触点
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


1. 在制动逻辑控制功能菜单中,找到制动器序列类型(BCI)菜单,进入设置一个反馈的端子
2. 设置BRH b2为1,启动制动反馈触点
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?