我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930、ATV340变频器制动逻辑控制的BRH b2设置为1时,制动器抱闸和松闸的时间BRT和BET是否需要设置?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器制动逻辑控制的BRH b2设置为1时,制动器抱闸和松闸的时间BRT和BET是否需要设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV340变频器

解决方法:

还是需要设置BRTBET时间。若在BRTBET时间内,变频器没有接收到制动器反馈触点对应的信号,将会导致变频器报制动触点故障(BRF)。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。