ATV630、ATV930变频器的给定1B通道和参考频率通道2在使用上有什么区别?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的给定1B通道和参考频率通道2在使用上有什么区别?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
某些功能必须在当前有效通道为给定1通道时才生效,例如:给定运算、预设速度、PID功能等,如果切换到了给定2通道,这几个功能将不再生效,所以如果即需要给定通道的切换,又需要保证这几个功能的有效,就必须保证激活的通道还是给定1通道,这时候就需要用到了给定1通道和给定1b通道的切换。
注意:端子加减速的功能,只在给定2通道有效的时候才生效。
| 给定运算 | 预设速度 | PID功能 | 端子加减速 | |
| Fr1和Fr1b | √ | √ | √ | × |
| Fr2 | × | × | × | √ |
注:√表示支持该功能,×表示不支持该功能
以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?