ATV930寸动功能如何设置?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0如何设置寸动功能?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。
变频器如何进入菜单:ATV930变频器菜单
变频器寸动功能接线图:ATV930寸动功能接线图
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:ATV930恢复出厂设置
注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。
设置前提:寸动功能仅在频率给定和启动命令在端子上时才有效。
设置步骤:
1,设置频率给定为端子,启动命令为端子,需要设置两个参数:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道。
2,设置寸动功能需要设置三个参数:①寸动分配-DI3;②寸动频率-5HZ;③寸动重复延时-0.5S。
请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把DI1与+24导通让变频器运行。DI3为寸动端子,DI3与+24导通,变频器会以寸动频率5HZ运行。两次寸动之间间隔时间0.5秒。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?