我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器做小电机测试时,R继电器设置为运行,为何继电器没有动作?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器做小电机测试时,R继电器设置为运行,为何继电器没有动作?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器做小电机测试时将参数输出缺相分配PHL设置为了无故障触发oAC,启动变频器后变频器处在SoC的状态,不是处于RUN状态,所以设置的变频器运行继电器没有动作。将输出缺相分配设置为功能未激活即可正常输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。