ATV630、ATV930变频器设置为快速停车方式时,停车时间如何对应?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器设置为快速停车方式时,停车时间如何对应?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630 和ATV930设置“斜坡除数”DCF=0 时,快速停车的减速斜坡相当于最小斜坡。具体:
[斜坡增量](Inr)=1 时,最小斜坡=1s;
[斜坡增量](Inr)=0.1 时,最小斜坡=0.1s;
[斜坡增量](Inr)=0.01 时,最小斜坡=0.01s 。
ATV630和ATV930 设置“斜坡除数”DCF≠0 时,用参数[减速时间] dEC或[第二个减速时间] dE2设置的时间除以斜坡除数设置的值,得到的时间即为快速停车的斜坡时间。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?