我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何连接ATV320U04N4B- ATV320U40N4B和ATV340U07N4(E)- ATV340U75N4(E)的直流母线?
问题描述:
ATV320*B,ATV340小机器等直流母线端子不能直接连接

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器

解决方法:

型号为ATV320U04N4B- ATV320U40N4BATV340U07N4(E)- ATV340U75N4(E)的变频器直流母线端子PA+,PC-只能使用连接器连接,不能直接接线或者端子。如果两台变频器并排安装可以选择直连电缆VW3M7101R01(长度为0.18米);如果需要将连接器转为硬接线,可以选择VW3M2207的连接器加上VW3M7102R150的电缆(长度为15米,可裁剪)