我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930变频器通过Modbus TCP协议使用ModScan32测试时,为什么显示从站无响应?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过MODBUD TCP协议使用MODSCAN32测试时,为什么显示从站无响应?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630ATV930变频器通过Modbus TCP协议使用MODSCAN32测试时,需要将变频器内的modbus 从站地址设置为和MODSCAN32Device Id相同的数字。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。