我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器在出厂设置,未设置IP地址的条件下,SoMove可以采用IPV6通讯方式连接上变频器吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在出厂设置,未设置IP地址的条件下,SoMove可以采用IPV6通讯方式连接上变频器吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

SOMOVE采用IPV6通讯方式连接ATV630ATV930,变频器采用出厂设置未设置IP地址,SOMOVE也能连上变频器,前提是安装SOMOVE软件的电脑支持IPV6。因为ATV630ATV930变频器出厂设置默认内置以太网IP分配方式为DHCP,采用IPV6通讯方式后会自动分配IP地址。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。