ATV630、ATV930变频器模拟量输入输出的精度是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输入输出的精度是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
AI1/AI2/AI3精确度:对于 60°C (140°F) 的温度变化,误差为 ± 0.6%
AQ1/AQ2精确度:对于 60°C (140°F) 的温度变化,误差为 ±1%
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?