我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器继电器R1/R2/R3输出反应时间和使用寿命是多少?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器继电器R1/R2/R3输出反应时间和使用寿命是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

继电器R1/R2/R3反应时间:5 ms 误差:± 0.5 ms

继电器R1使用寿命 :

NO/NC 电气寿命在最大开关功率条件下运行 100000

继电器R2/R3使用寿命:

在最大开关功率条件下运行 100000

30 Vdc / 0.5 A 下可操作 500000

48 Vac / 0.5 A 下可操作 1000000

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。