问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器内置的RJ45通讯端口分别是什么功能?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630变频器标配有3个RJ45通讯端口:
1个以太网端口,支持MODBUS TCP协议
2个串口,支持MODBUS RTU协议
如下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV630变频器标配有3个RJ45通讯端口:
1个以太网端口,支持MODBUS TCP协议
2个串口,支持MODBUS RTU协议
如下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?