我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV930 直流母线电压达到多少时报ObF故障?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0或ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0 直流母线电压达到多少时报ObF故障?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

对于电源电压为三相380V 的变频器,当直流母线电压达到820V 时报ObF。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。