ATV630、ATV930变频器模拟量输入、模拟量输出最长采样时间是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输入、模拟量输出最长采样时间是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630:
AI1/AI2/AI3最长采样时间:5 ms±1 ms
AQ1/AQ2最长采样时间:10 ms±1 ms
ATV930:
AI1/AI2/AI3最长采样时间:1 ms±1 ms
AQ1/AQ2最长采样时间:5 ms±1 ms
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?