我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器有没有求和给定功能?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器有没有求和给定功能?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器有求和给定功能。在“5.9通用功能”中,“给定运算”里,将“加法输入2”SA2、“加法输入3”SA3等等参数进行设置。ATV930的通用功能的路径是5.12。

例如:如果“参考频率通道1”FR1 给定有效,“参考频率通道1”FR1设置为AI1, “加法输入2”SA2设置为AI2,那么最终的给定量为FR1+SA2。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。