我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器模拟量输入阻抗特性是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输入阻抗特性是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630系列AI1/AI2/AI3都可以配置为电压或电流型模拟输入。

当配置为电压模拟输入 0...10 Vdc,阻抗 30kΩ

当配置为电流模拟输入 X-Y mAX Y 可设定,取值范围为 0 20mA,阻抗:250 Ω

ATV930系列AI1/AI3可配置为电压或电流型模拟输入。

当配置为电压模拟输入 0...10 Vdc,阻抗 31.5kΩ

当配置为电流模拟输入 X-Y mAX Y 可设定,取值范围为 0 20mA,阻抗:250 Ω

AI2可配置为电压双极模拟输入,双极模拟输入电压范围 -10~10 Vdc,阻抗为 31.5 kΩ

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。