ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310走MODBUS通讯,错连到触摸屏以太网口会有什么后果?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器与触摸屏HMIGTO2310走MODBUS通讯,错连到触摸屏以太网口会有什么后果?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310做MODBUS RTU通讯,可用触摸屏com2口,连接图如下:
触摸屏的com2口是MODBUS RTU 协议的RJ45接口,在侧面E标识的位置,触摸屏的底部有RJ45以太网口,标识在下图I的位置:
如果把通讯电缆错接到I口,变频器的面板会因供电短路开启自我保护失去供电,迅速黑屏,插接该通讯电缆时,请谨慎,以免损坏触摸屏或变频器的接口。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。