我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器支持Modbus通讯的两个内置RJ45端口有什么区别?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器支持Modbus的两个内置RJ45端口有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器支持Modbus通讯的两个内置RJ45端口的特性如下:

1、两个端口都为RJ45类型接口。

2、正面的插口通常用于HMI图形显示终端;网络modbus地址可以用于HMI口,即HIM口也可以用于PLC通讯。

3、控制端子处的端口通常用于网络通讯。

注意:变频器上的两个modbus RJ45口物理上独立的,只是软件层面HMI可以用网络Modbus接口的从站地址通讯。

详细支持功能如下表:

端口 图形显示终端 PLC SOMOVE
正面Modbus HMI口 支持 支持 支持
端子Modbus网络口 支持 支持 支持

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。