我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器“错误与警告处理”中“欠压故障电压”USL和“欠压预防电压”UPL的区别是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器“错误与警告处理”中“欠压故障电压”USL和“欠压预防电压”UPL的区别是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

区别一: “欠压故障电压”USL的设置范围受“电源电压”URES的影响。对于电源电压为三相380V 的变频器,当“电源电压”URES设置为380V时, “欠压故障电压”USL的设置范围为190V~255V;当“电源电压”URES设置为400V时, “欠压故障电压”USL的设置范围为202V~255V。

但“欠压预防电压”UPL的设置范围是255V~297V,不受“电源电压”URES的影响。

区别二:“欠压故障电压”USL对应“欠压响应”USB,当实际电源电压低于“欠压故障电压”USL的设置值时,变频器按“欠压响应”USB设置处理;

但“欠压预防电压”UPL对应“欠压保护设置”STP,当实际电源电压低于“欠压预防电压”UPL的设置值时,变频器按“欠压保护设置”STP设置处理;

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。