我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630,ATV930通讯网络作为PID反馈时,其通讯地址是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0通讯网络作为PID反馈时,其通讯地址是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器里“PID feedback Assign” PIF 设置为“虚拟输入AIU1”时,反馈值可由通讯参数AIU1 写入,该参数逻辑地址为16#14A1;其他总线对应地址可由通讯变量表查到。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。