我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器通过MODBUS通讯控制,如何修改自动重启动/最大启动时间(TAR) 参数?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过MODBUS通讯控制,如何修改自动重启动/最大启动时间(TAR) 参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

将参数TAR【Max. restart time】16#1BD3 = 7123 值修改成0~6(如下表格),出厂默认值为0[5 minutes]。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。