我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320与M241走CANopen通信时,为什么每次重新送电后给定命令通道的参数会自动变化?
问题描述:
ATV320走CANopen通信,重新送电后,给定命令参数会自动变化

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

这是因为在Somachine中使用库里自带的ATV320进行组态时,默认的SDO设置中有修改ATV320给定命令通道的指令,PLC会在ATV320每次送电时,将这些修改参数的指令发到变频器。这是为了使ATV320的配置符合相关功能块的要求,如果不需要使用功能块,可以将其删除,如下图所示: