我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器Modbus TCP的数据帧是由哪几部分组成的?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器Modbus TCP的数据帧是由哪几部分组成的?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

Modbus TCP通讯帧格式如下图,它包含TCP报头、Modbus应用协议报头MBAP Header、功能码、数据。

TCP报头一般由系统处理,功能码与数据部分与Modbus RTU部分类似,特殊的是MBAP报头部分,它由以下4部分组成,如下图,详细解释如下:

MBAP Header——7个字节

【通信事务处理标识符】:2个字节,一般每次通信之后将被要求加1以区别不同的通信数据报文

【协议标识符】:2个字节,00 00为Modbus协议

【数据长度】:2个字节,用来指示接下来数据的长度(以字节为单位计算长度)

【Unit ID 设备单元号】:1个字节,两种设置方法

1~247:使用Modbus地址作为Unit ID,直接寻址变频器寄存器地址读写参数

255  :不需要设置Modbus地址,采用I/O扫描的方式,需要通过SOMOVE设置IO扫描器输入/输出

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。