我们今天能为您提供什么帮助?

ATV御程系列变频器的网页服务器密码为什么无法通过参数复位?

问题描述:
ATV御程系列变频器的网页服务器,看不到复位后的默认密码

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

这是因为ATV御程系列变频器的以太网口上没有数据交换,即使使用网页服务器密码复位参数进行复位,也是看不到复位后的默认密码,只要将以太网口连接到电脑或路由器上,再进行网页服务器密码复位操作,就可以看到复位后的默认密码,如下图: