我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器的ATVLogic程序编译没有问题,为什么一运行就报FBE故障?
问题描述:
ATV320内的ATVLogic程序编译无问题,但程序运行就报FBE错误

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

如果ATVLogic程序的输入不配置,编译的时候不报错,程序也可以正常下载到变频器中,但是只要程序运行,ATV320变频器会立刻报FBE故障。报FBE故障时,可以通过查看参数FbFt来获取报错原因, 该参数的访问路径有如下两种:

1、MOn-MFb-FbFt或者

2、Conf- FULL- FbM- FbFt

此时FbFt中会显示in,代表输入没有分配,如下图: