我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320与ATV340变频器自整定用法功能的区别是什么?

问题描述:
ATV320与ATV340做自整定时要注意区别

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器

解决方法:

对于ATV320

自整定用法设为否(TUNU=No)时;

不估算电机热态

自整定用法设为热态估算(TUNU=tM)时;

驱动器是利用测量电机电流与热电流的比较来估算电机的热状态。

如果驱动器被关闭,驱动器中的任何东西都不会计算电机的热状态变化。因此,当驱动器处于开启状态时,驱动器估计电机的热状态为0%,即使热状态高于0%,驱动器也无法估算电机的热状态。

自整定用法设为冷态自整定(TUNU=Ct)时;

(由于ATV320在驱动器关闭时无法计算电机热状态,所以创建此功能)

每通一次电源,通过TUN驱动测量电机电阻,用电阻值来估算电机热状态。

注意:要使用TUNU=CT,需确保电机处于冷态,同时要把自整定用法设为否执行自整定 (此值将作为参考),接着设置自整定用法设为冷态自整定再执行自整定。

对于ATV340

自整定用法设为否(TUNU=No)时;

不估算电机热态。

自整定用法设为热态估算(TUNU=tM)时;

驱动器是利用测量电机电流与热电流的比较来估算电机的热状态。

驱动器可以计算电动机热状态当变频器断电时.专用芯片测量驱动器的关闭时间,当驱动器上电时, 驱动器利用芯片测量的时间来估算电机热状态,然后驱动器利用计算的初始电机热状态来计算电机运行时的热状态变化。

因此,ATV320=tMATV340=tM的区别在于,ATV320电机的热状态在变频器断电时会丢失,这就是为什么在ATV320上存在Ct设置,而在ATV340上不存在的原因。